This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:启动- SPI

Guru**** 2414290 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1427724/drv3901-q1-booting-up---spi

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户将使用  具有 SPI 接口的 DRV3901、该接口可用于触发爆炸熔丝。

您能回答以下问题吗?


-从 SPI 的角度来看、启动 DRV3901的过程是什么?  
-是否需要对 DRV3901进行专门配置、以便通过 SPI 触发热熔丝?
-是否需要 SPI 看门狗?

此致  

Marcela  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcela:

    感谢您的咨询

    以下是我的评论

    Unknown 说:
    -从 SPI 的角度启动 DRV3901的步骤是什么?

    需要 PVDD 或 VDD 电源才能启动器件的上电。 上电启动后、需要两个电源来完成 INIT1和 INIT2上电级。 在成功确定 NAD 后、SPI 将可供访问。 有关这方面的更多详细信息、请参阅数据表的器件功能模式部分。  

    - DRV3901是否需要经过专门配置以通过 SPI 触发爆炸熔丝?
    [报价]

    是需要根据所需的设置(如触发器脉冲类型、电流和时序要求)、需要写入 CONFIG 寄存器以配置 DRV3901-Q1。

    -是否需要 SPI 看门狗?

    DRV3901-Q1具有 SPI 看门狗计时器功能、对这种计时器的反应可以在器件内配置。

    谢谢!

    Ibinu

    [/quote]