This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2911-Q1:申请 D 类放大器、该放大器能够在高达50瓦输出功率下提供高达40kHz 的输出信号频率

Guru**** 2415520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1427137/drv2911-q1-request-for-class-d-amplifier-capable-of-output-signal-frequencies-up-to-40khz-at-up-to-50-watt-output-power

器件型号:DRV2911-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPA3220

工具与软件:

我有一个应用用于驱动压电式传感器、该传感器需要高达50瓦 RMS 输出功率以及高达40kHz 的正弦波激励。 有许多 D 类音频放大器可以正常工作、前提是它们的输出带宽可以提高两倍。 我想知道 TI 的 PWM 输出电机驱动器之一是否可以用作音频频率为2倍的通用 D 类功率放大器。 如果有人对此有任何想法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能详细介绍压电的电容和所需的电压吗?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您观看。 事实证明、D 类音频放大器(如 TPA3220)将更适合我们的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    当然。  如果您需要任何进一步的支持、请告诉我们。 :)  

    此致、
    悉尼诺斯卡特