This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8461:过流保护

Guru**** 2411140 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8461, DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1426457/drv8461-overcurrent-protection

器件型号:DRV8461
主题中讨论的其他器件: DRV8711

工具与软件:

尊敬的 支持 团队:

我们正在研究客户是否可以任意设置 DRV8461的电流限值。
根据我在数据表中看到的信息、没有任何电阻或外部电阻可用于随意设置电流限制值。
能否更改 DRV8461的电流限制值?
此外、是否有任何步进电机驱动器可以改变电流限制值?
谢谢、此致、
由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yuyama-san:

    Unknown 说:
    此外、是否有任何可改变电流限制值的步进电机驱动器?

    步进电机栅极驱动器器件 DRV8711具有用于 OCP 检测的可编程选项、该选项通过基于 VDS 电压阈值的 OCP 监控来完成。 这些值可编程为在器件中进行硬编码的四个选项中的一个。 我建议客户查看这一点、看看这是否与他们的要求相一致。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel-San、

    感谢您的答复。
    我知道 DRV8461的过流保护电流值无法更改。

    我知道 DRV8711可以通过 FET 的 VDS 的压降来限制电流。
    当我阅读数据表时、我发现 OCP 可通过 VDS 的压降设置、但有四种不同的寄存器设置。

    客户要求将开路负载检测作为一项器件规格。
    DRV8711是否具有开路负载检测功能?

    如果有一个具有开路负载检测功能且可以设置电流限制的步进电机驱动器、请告诉我。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yuyama-san:

    DRV8711是否具有开路负载检测功能?

    DRV8711使用外部功率 MOSFET。 它不支持开路负载检测。

    如果有一个步进电机驱动器具有开路负载检测功能并可以设置电流限值、请告知我。

    我们目前的步进驱动器产品系列不存在这种组合。 客户希望设置的电流限制范围是多少? 目的是什么? 如果适合、我可以探索其他双路 H 桥选项。 但在这种情况下、客户可能必须开发自己的步进控制逻辑以从其 MCU 驱动 H 桥。 请告诉我们。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel-San、

    感谢您的建议。

    目的是医疗产品阶段的工作部分。

    下面是我需要电流限制的原因。
    我希望确保步进电机通过的电流不会超过其额定电流。

    步进电机的额定电流为250mA。

    因此、我正在寻找一个步进电机驱动器、它能够将电流限制在250mA 范围内、而不使其变为变量。

    我们正在寻找步进电机驱动器中的250mA 电流限制。
    开路负载检测功能具有次要优先级。

    此致、

    由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yuyama-san:

    无法在集成式步进驱动器中对250 mA 的电流限制要求进行编程。 客户必须设计外部电路来实现这一点。 感谢您的澄清。 BTW、当 IFS 设置为具有 VREF 的250 mA 时、除非器件损坏或短接、否则电流绝对不会超过250 mA。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel-San、

    感谢您的意见。

    我们将在 DRV8461电流调节功能的 TRQ_DAC 设置中设置 IFS 中的电流限制值。
    我们继续使用具有开路负载检测功能的 DRV8461进行设计。

    下面提供了我们用户使用的步进电机的链接。

    https://docs rs-online.com/3c22/0900766b8148c93a.pdf

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。