This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2911-Q1:输出 LC 滤波器

Guru**** 2413260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2911-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1428661/drv2911-q1-output-lc-filter

器件型号:DRV2911-Q1

工具与软件:

你好。

是否有公式可计算 DRV2911-Q1的输出 LC 滤波器值?
请帮助我选择 LC 滤波器值。


我的 LCS 规格如下:
频率:31.7kHz、
Z:22.5Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道 LCS 上所需的电压是多少? 鉴于低阻抗22.5欧姆、我假设您的压电曲线是圆柱形、而不是环形形状。