This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8143P-Q1LEVM:驱动程序未连接硬件未连接

Guru**** 2413240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423299/drv8143p-q1levm-driver-not-connected-hardware-not-connected

器件型号:DRV8143P-Q1LEVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在尝试使用此评估板 、但无法将其连接到 GUI。 状态 LED 闪烁、D3、D6和 D7持续亮起。 我正在使用 GUI 版本1.0.2、并且可以使用文件函数将软件安装到电路板上、但即使 GUI 感测到了正确的 COM 端口上的电路板、连接从未建立。 还有一个外部5V 电源连接到 TP18。 问题可能是什么?

谢谢

巴里斯