This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:开关频率、是否支持60kHz?

Guru**** 2411160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1428956/drv8706-q1-switching-frequency-support-60khz-or-not

器件型号:DRV8706-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

最大 Ivcp 是多少? 我只能在此处找到此规格、但不能用于公式计算。

如果无法提供、您能否考虑以下场景?

  1. 对于 LSD PWM 控制、Ivcp= 0.55mA
  2. 对于 HSD PWM 控制、Ivcp 应与0.55mA 相同
  3. 如果 HSD 始终处于导通状态、则 Ivcp 应低于0.55mA、因为没有开关切换

实际工作条件是上述三种情况的组合。 您能否得出结论:在这种情况下、如果 IVCP<Fsw 支持60kHz 15mA?

谢谢!

好的

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josh、

    下面的数据表部分对这些计算进行了详细说明。  您会发现、对于您选择的 FET、60kHz 就可以了、一点问题都没有。  不同的 I_VCP 适用于不同的电压-因此、如果为 PVDD 使用5.5V 电压、则只能为 I_VCP 提供5mA。  但高于13V 时、它支持 I_VCP 的15mA。   

    此致!

    Jacob