This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:器件标识

Guru**** 2415350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1428261/drv8244-q1-device-marking

器件型号:DRV8244-Q1

工具与软件:

您好!

我叫 Paul、我是个新手。 我正在搜索 DRV8244S 驱动器标识信息。  

我怎么能破译上面写的是什么呢? 您能提供这些信息吗?  

顶部是写入:

DRV8244S

TI   318

AEPG  G4

下面你可以找到他的图片:

谢谢!

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul、  

    重要的部分是 DRV8244S。  这意味着它是器件的 SPI 版本、具有一个集成的 LDO、可从 VM 电源生成 VDD 逻辑电源。

    您可以在数据表末尾附近找到此标记信息:

    下面是数据表中的一个表格、说明了器件 S/P/H 之间的差异:

    其余标记是供 TI 内部使用的批次跟踪信息。  我们可以使用该数据来确定器件的制造时间和位置。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,雅各!

    是的、我在数据表中看到了有关封装的信息、我知道驱动器具有 SPI、但我的问题是关于批次信息(年、月、批次)

    谢谢!

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,可悲的是,我们不能在外部分享该信息,并且标记不以任何逻辑方式表示它。  我们必须使用内部工具、基本上按特定顺序输入标记、然后向我们提供批次信息。 它不像 AEPG 意味着2024年10月或其他任何事情、它只是一个用于查找批次的追踪代码。  

    此致!

    Jacob