This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:在 CLR_FLT 之后、OTSD 位不会被置位、而温度保持不变

Guru**** 2413410 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1428257/drv8703-q1-otsd-bit-not-set-after-clr_flt-while-temperature-remains-unchanged

器件型号:DRV8703-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我正在测试 DRV8703-Q1热关断功能、结果是:当 T 上升到130摄氏度以上时、我可以读取已设置 OTSD。 之后、我发送 CLR_FLT 以清除 OTSD 位、并设置无法读取 OTSD、同时温度保持在130°C 以上。 这是否正常? 只有在 T 降至低于 TSD-T (hys)且再次升至 TSD 以上后、OTSD 才能再次被设置?

BR、

Bengi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bengi

    感谢您的提问。

    当 Tj 达到 TSD (150C)时、DRV 变为"关断"。 器件温度下降。  

    如果通过强制使 Ta=130C 进行测试、则它可能会在 Tj 和 Ta 之间产生温差。

    然后、DRV 通过 TSD 进入关断模式。 您的行为难以解释、但这种间隙和器件关断可能会影响您的测试结果。

    >>只有在 T 降至 TSD-T (hys)以下并再次升至 TSD 以上后、OTSD 才能再次设置?

    有。

    此致

    森田信也