This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:特定情况下 SPI 总线损坏

Guru**** 2415340 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1427904/drv8873-spi-bus-corruption-under-certain-circumstances

器件型号:DRV8873

工具与软件:

在我们的项目中、我们将其中4个 H 桥和5个其他器件连接到同一 SPI 总线、我们遇到了 SPI 停止工作的一些问题。 在这种情况下、向 nSleep 引脚施加5V 的电压、向 VM 施加0V 的电压、MCU 期望与该 SPI 总线上的其他器件进行通信。 我的问题是、在这种情况下、H 桥是否会破坏 clk 信号或该总线上的任何 SD 信号? 我看到存在 VM (UVLO)条件、但这似乎未影响逻辑。 为了使 SPI 引脚在未施加 VM 电压的情况下工作、是否对电源或连接有某些要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Wade、

    对于该器件、如果 VM 为0V、则器件处于睡眠状态、将不会侦听 SPI 信号。  输出引脚(OUT1和 OUT2)将为 Hi-Z。  带有内置上拉或下拉电阻器的 SPI 引脚仍要施加这些电阻、但这不应影响与其他器件的 SPI 通信。

    但 H 桥不应破坏发送到其他器件的 CLK 或 SDI/SDO 信号。   

    可以发布 SPI 信号的示波器捕获吗?  我建议在我们的器件开启时验证 SPI 波形是否正确、然后查看在器件关闭时它是否看起来不同。  看看波形是不是随着1个 DRV8873关闭、2个 DRV8873关闭、3个 DRV884关闭而变化。    

    此致!

    Jacob