This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8830:睡眠模式问题

Guru**** 2414260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8830, DRV8830EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1428292/drv8830-sleep-mode-issue

器件型号:DRV8830

工具与软件:

您好!

我正在使用此控制器设计一个新的电路板(我们不能使用另一个较新的电路板、因为我们被迫使用 i2c)、阅读此线程后我有点担心:

DRV8830:不要在 DRV8830 -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛处于休眠状态

我们在 VCC = 5V 和 I2C = 3.3V 时具有恒定电压

根据产品说明书、我们确实需要将睡眠电流降至0.3uA。 问题是否解决了?或者我们必须考虑哪些因素?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manuel、

    您是否了解了最近的 DRV8215? 它支持的睡眠电流(0.01uA)要低得多、还具有更高的电流和电压能力、所有这些都比 DRV8830便宜得多。  不要使用速度调节等高级功能。   

    我不确定链接的帖子的分辨率是多少、但您欢迎订购 EVM 并确认其中的功能:DRV8830EVM 评估板| TI.com 我不知道 DRV8830睡眠模式的一些总体问题、因此我怀疑该问题已经解决。   

    好奇、您的系统中使用了什么 I2C?  器件是否没有直接连接的 PWM/GPIO、而只有 I2C 信号?  

    此致!

    Jacob