This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714S-Q1EVM:使用 DSPIC33CK256MP508读取和写入 DRV8714S 寄存器的代码示例

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1427455/drv8714s-q1evm-code-example-to-read-and-write-drv8714s-registers-with-dspic33ck256mp508

器件型号:DRV8714S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8714-Q1

工具与软件:

大家好、我目前正在尝试将 DRV8714S 与 DSPIC33CK256MP508集成。 我使用 MPLAB X IDE 进行代码开发、但我正在努力编写代码、特别是在向 DRV8714S 寄存器读写数据时。
您能给我发送示例代码吗、特别是关于  DSPIC33CK256MP508的代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    DRV8714-Q1的 EVM 软件现已推出。 您可以将其用作参考。 我们没有 您提到的任何其他示例代码、如"with DSPIC33CK256MP508"。

    DRV8714-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。
    目前、我已经在 MSP430 MCU 中使用了您的参考代码。 我仍然根据您的参考代码学习、并且我仍在为它感到苦恼。 如果您还有其他参考代码、尤其是关于 Microchip dsPIC MCU 的参考代码、那会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们没有具有 Microchip MCU 的基准代码。

    此致

    森田信也