This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:了解允许的峰值电流

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1429469/drv110-understand-peak-current-allowed

器件型号:DRV110

工具与软件:

您好!

我希望使用 DRV110来驱动螺线管。 理想情况下、它能够支持高达3A 的峰值运行电流、并减少至约0.5A 的峰值运行电流。 这是 DRV110能够做到的吗? 我根据数据表了解到峰值和保持电流可调、但数据表不提供"最大"电流控制是什么。 我看到的唯一设计限制是 Rpeak 和 Rhold 必须大于66.67k Ω、并且 Rsense 必须至少具有30mA。 Rsense 是否可以小于1欧姆?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    DRV110在支持3A 峰值电流和0.5A 保持电流方面应该没有问题。 设置正确的峰值和保持电流取决于其他参数、如 Rsense。 以下链接可用于为您的应用配置这些器件参数。 该参考设计具有多个图形、展示了输出电流与配置设置之间的关系。

    https://www.ti.com/tool/download/SLIC024 

    是的、Rsense 可以小于1Ω。

    此致!

    David