This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:高温运行

Guru**** 2413640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421693/drv8329-q1-high-temperature-operation

器件型号:DRV8329-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户在泵中使用该设备、该泵需要在正常操作模式(全转速范围)下运行、最高环境温度为140°C (最高环境温度<100 C)。

在从140°C 到150°C 的范围内、允许降额、高于150°C 时允许泵停止运行。

根据工作条件、结温为150 C、因此器件应该能够在上述温度范围内完全工作。 对吗?

在 T -环境温度为100时、是否可能由于自发热而超过 T -结温150°C?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oscar、

    感谢您的提问。 让我回顾一下这一点、并打算在星期四之前提供反馈。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oscar、

    在 DRV8329-Q1中、建议环境温度高达125°C、结温可以达到150°C、直到器件可以运行。  

    关于结温是否将在环境温度为100°C 时超过150°C 的说明有点难、因为这会对 PCB 设计有很大的依赖性。 如果布局中没有足够的散热路径、并且外露焊盘未正确接地、则可能会超过结温限值。 但最终很难在系统之间判断。

    客户是否遇到发热问题?

     此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我们是否有器件在100 C (或类似)环境温度下满载运行的数据?

    谢谢!

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oscar、

    让我内部检查一下。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许、问题是我们预计的最大功率损耗/温度升高幅度是多少?

    n´t 您能确保在任何运行条件下、对于100 C 下的 T amb、器件都不会超过150°C 吗?

    此外、由于绝对最大值受限(125°C)、他们目前无法解决我们的 MCU 问题

    我看到我们在路线图(MCF、MCT)上有一个具有集成换向功能的器件。 它是否与 DRV 器件具有相同的温度规格?  

    谢谢!

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oscar、

    散热在很大程度上取决于电路板设计和可用于散热的铜量。 因此、很难判断在特定设计和系统下、结温是否不会超过150°C。

    我们的 DS 指出、只要您的系统满足环境最高温度和结最高温度、器件就会按预期/规格工作。

    对于 MCx 器件、我建议查看 DS 中结温和环境的最高额定温度。

    我将要求我们的团队通过电子邮件跟进将从汽车角度适用的任何 MCX 路线图。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我知道功率耗散在很大程度上取决于他们的布局。 但使用我们的 EVM 且无主动冷却(无风扇或其他) 时、  最大功耗/温升是多少?

    根据 DS、最高工作环境温度为125、而 T abs max 为150。 n´t 我会根据这一点成为客户、除非最大温升始终小于25°C、否则我将能够在125°C 下运行器件。您同意吗?

    好的、

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oscar、

    我不相信我们已经在高环境温度下测试了 EVM、因为从 EVM 的角度来看、我们的目标也是对客户的器件工作模式进行评估。

    温度额定值 是指绝对最大工作条件:也就是说、如果满足这些条件(环境温度低于125°C 且结温低于150°C)、那么我们的器件可以满足这些条件。 如果违反任一条件(环境温度高于125°C 或结温高于150°C)、我们无法保证器件性能/可靠性。

    您可以让 器件在125°C 的环境温度下通电而不是切换 FET、并且该器件可能会利用静态电流产生一定的温升、但只要裸片上低于150°C、该器件就应该能够承受。

    如果电路板温度可达到140°C、并且我们的器件位于电路板上、并且我们的器件靠近温度高达140°C 的热源、那么我们器件周围的环境可能会高于100°C、即使整个系统较大环境的环境温度可能仅小于100°C。

    客户需要对其电路板进行系统级测试、以分析其确切工作条件下的功率损耗(取决于平均栅极电流、外部稳压器上的负载等)、查看是否满足热额定值。

    此致!

    Akshay