This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:您能否帮助检查 DRV8844的原理图设计是否有任何问题、谢谢

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1429784/drv8844-could-you-please-help-check-if-there-is-any-problem-with-the-schematic-design-of-drv8844-thks

器件型号:DRV8844

工具与软件:

您可以帮助检查 DRV8844的原理图设计是否有任何问题吗、谢谢

文档的第二页是 DRV8844设计

e2e.ti.com/.../1042_2600_DRV8844.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bao、

    CP1-CP2电荷泵电容器应为0.01uF (10nF)、而不是100nF。   

    除此之外,它看起来很好!  

      进行 PCB 布局时、请随时查看我们的电机驱动器电路板布局的最佳实践(修订版 B)。

    此致!

    Jacob