This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:如果将所有 OUTx 短接在一起、结果是什么

Guru**** 2411150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1429571/drv8912-q1-what-is-the-consequence-if-short-all-outx-together

器件型号:DRV8912-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

您能帮助确定这是否有问题吗? 在生产线上进行测试时、客户希望将所有输出引脚短接在一起。

谢谢!
Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josh、

    取决于设置-如果将所有输出设置为相同模式(例如、所有输出均为高电平)并将它们绑定在一起、则没有问题。  如果有一些低电平和一些高电平、则会形成直接短路、并应触发过流保护。

    他们尝试通过此测试测试测试/完成哪些内容?  我认为将它们全部短接在一起会掩盖故障、例如如果只有1个输出出现故障。   

    此致!

    Jacob