This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:电机驱动器的 EMI 设计技巧

Guru**** 2413260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1426228/drv8312-emi-design-tips-for-motor-drivers

器件型号:DRV8312

工具与软件:

大家好、团队成员:

在我的定制电路板中、有 DRV8873HPWPRQ1 (用于有刷直流电机的 H 桥电机驱动器)和 DRV8312 (三相无刷电机驱动器)。 现在、我要实现无 EMI 的功能、并遵循 TI 高精度实验室电机驱动器设计4:EMI 设计提示中的设计指南。

在 EMI 设计指南中、他们建议添加一个共模扼流圈和一个 π 型滤波器来进行噪声滤除。 您能否建议共模扼流圈的截止频率和 π 型滤波器的电感值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:

    感谢您的提问。   

    请允许我在下周初研究一个合适的建议和后续行动。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的答复。 我将等待这项建议。

    谢谢。此致、

    Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请预计在接下来的2天内回复。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:

    Unknown 说:
    在 EMI 设计指南中、他们建议添加一个共模扼流圈和一个 π 型滤波器进行噪声滤波。 您能否建议共模扼流圈的截止频率和 π 型滤波器的电感值?[/QUOT]

    要为共模扼流圈选择更优的截止频率、您需要使其基础高于工作 PWM 频率(通常大于10倍)。 例如、如果您的 PWM 为20kHz、您将需要根据观察到的系统行为/噪声在200kHz 至500kHz 的范围内切断。

    对于 π 型滤波器电感器、您需要的截止频率低于 PWM、因此同样假设 PWM 为20kHz、10kHz 的截止频率是可以接受的。  

    使用此公式、您可以根据所选的电路电容和10kHz 的截止频率来选择合适的电感器值:

       

    我选择的这些值基于20kHz 的 PWM 频率、可在10-20x (共模扼流圈)或<0.5x (π 型滤波器)的范围内进行调整   

    希望这些信息对您的设计实现有所帮助。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua:

    谢谢、这对我们很有帮助。  

    您能否解释一下为什么电感值需要小于0.5倍并且 CMC 应在10到20倍的范围内? 这将有助于更好地理解。

    此致、

    -萨纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:  

    很高兴能提供帮助!   

    是的,我可以,请让我写一个额外的回应和明天的跟进。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:   

    跟进我先前的回答:  

    建议将共模扼流圈截止频率设置在10倍到20倍范围以内的原因主要是谐波、发生的频率可能远高于实际 PWM (20kHz)。 例如、 在20kHz 信号下、10倍扼流圈可以衰减200kHz 范围以上谐波的噪声、同时仍然距离20kHz 信号足够远、以至于它根本不会受到阻碍。

    对于 π 型滤波器(~0.5x)、其推理基本相同:π 型滤波器旨在衰减高于截止频率的信号、 因此将其置于主 PWM 信号的正下方(约一半)、可让滤波器滤除较低范围(例如第一个(40kHz)、第二个(60kHz)等)内较大的噪声尖峰和谐波。

    我希望这有助于加深您的理解!  

    再次感谢您、此致、  

    -约书亚