This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:可连接多个输出以增加负载电流

Guru**** 2412280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1428879/drv8873-q1-possibility-of-connecting-multiple-outputs-to-increase-the-load-current

器件型号:DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8873DRV8145-Q1

工具与软件:

您好!

我想知道是否可以连接多个输出或整个 DRV8873模块以增加负载电流? 
例如、将一个 DRV8873-Q1系统的两个输出 OUT1和 OUT2与高侧控制相结合、以增加最大负载电流。 
还是并联两个单独的 DRV8873-Q1模块? 


此致、
 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bartosz、

    是、在器件的独立1/2桥接模式下应该可以实现。  请注意、由于数据表未专门设置"并联"模式、因此需要手动确保避免发生击穿情况。  我还建议将 IN1和 IN2连接在一起、以便输入之间不会有任何时序差异。  

    请查看这篇文章、获取您建议的示例原理图: (+) DRV8873:如何最大程度地提高 DRV8852的电流能力? -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛 他们还添加了内联电感器以帮助降低击穿的严重程度、如果 OUT1在 OUT2之前/之后略有导通、我推荐这一点。  

    这是一个新项目吗?  如果是这样、我强烈建议查看 DRV8962 或 DRV8145-Q1 (或较低电流版本 DRV8144/43)-它们是近期发布的具有比 DRV8873更高电流能力的器件、我认为您无需并行输出就能够实现想要的产品、而且它们应该具有很高的价格竞争力。  

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    非常感谢您提供这些信息、它非常有用。 是的、这是一种新设计、我认为我们可能会改用新的 DRV8145-Q1系列。

    此致、

    Bartosz