This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320RS:正在注册电机使用

Guru**** 2412470 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8320RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1428946/boostxl-drv8320rs-regading-motor-usage

器件型号:BOOSTXL-DRV8320RS
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

你(们)好  

我来自嵌入式软件 背景、 目前我已分配使用板组合 "LAUNCHXL-F280049C + BOOSTXL-DRV8320RS"来执行一些电机控制应用。 我的怀疑是

1) 1)为上述电路板组合选择电机时应考虑哪些因素/参数

2) 2)我可以使用6至54V 电压范围和1Apm 至15A 额定电流范围内的任何电机吗?

3)我已经有2个电机用于其他一些项目,即 BLY172S-24-400和 Linix 45ZWN24-40。 我可以将这些电机与上述电路板组合配合使用吗?

请尽快回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:  

    感谢您在我们的论坛上进行联系。  

    请让我看看您的问题、并根据您提供的电机提供反馈。 请预计在本周结束前收到进一步答复。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我在等你的答复。 希望今天我能得到答复。 请加快速度。

    此致

    Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:   

    感谢您的耐心。  

    [报价 userid="599645" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1428946/boostxl-drv8320rs-regading-motor-usage "]为上述电路板组合选择电机时应考虑哪些事项/参数[/QUOT]

    最重要的考虑因素是电机的额定功率。 该器件的额定绝对最大值为65V、由于瞬变可能是电源电压的两倍、因此最好将其用于12V 至24V 电源轨。   

    在选择电机时、您应该首先考虑应用需求以及需要的功率(W)。 然后、确定电源电压、然后根据电源电压、您可以看到哪个电机电流额定值适合实现您的目标。 (例如、100W 系统可以使用额定电压为24V x 5A 的电机或额定电压为12V x 10A 的电机)

    [报价 userid="599645" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1428946/boostxl-drv8320rs-regading-motor-usage "]我已经有2个电机用于 BLY172S-24-400和 Linix 45ZWN24-40等其他一些项目。 我能否将这些电机与上述电路板组合配合使用?[/QUOT]

    是的、这两个 BLDC 电机都符合我们驱动器的典型设计规格(24V、50+W)

    希望这些信息对您有所帮助!

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您发送编修。

    此致

    Ranjith Remasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:   

    很高兴为您提供帮助!   

    如果您可以通过点击我的回复下方的"解决方案"按钮、将该主题标记为已解决、这将非常有用。   

    如果您有任何其他问题、请随时进一步联系。   

    此致、

    -约书亚