This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242S-Q1EVM:如何使用外部 GPIO 命令停止电机?

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1430664/drv8242s-q1evm-how-to-stop-motor-using-external-gpio-commands

器件型号:DRV8242S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

我要验证 在 MSPM0G3507上编程的电机控制算法、我要使用 DRV8242 EVM 在 电机上测试它。 我已从 DRV 获取 CSA 信号并将其连接到 M0上的 ADC、ADC 获取该信号并将其转换为纹波计数以估算转子位置。 我们的想法是、一旦纹波数达到特定数字(例如100或1000)、就会命令电机停止。 问题在于、纹波数是一个计算得出并仅存储在 M0上的变量。

DRV8242是否支持某种通用输入功能、这样、当某个引脚被设定为低电平或高电平时、它可以命令电机停止? 我图我可以硬接线 M0上的其中一个 GPIO 输出、并在纹波计数超过特定值后将其设置为高电平。 我的问题是、我是否可以将该 GPIO 输出连接到 DRV 上的某个点、以便在 收到命令时使电机停止?

如果您对我的测试设置有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。  

    DRVOFF 是可满足您需求的引脚。 当 DRVOFF 为高电平时、输出 FET 关断。

    DRVOFF 引脚为内部上拉。

    此致

    信也