This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:SPEED-FDBK 寄存器相关问题

Guru**** 2409930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1431016/mcf8329a-speed-fdbk-register-related-issues

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

SPEED-FDBK 寄存器  偏移  76Eh

问题:当它是 OUTA-OUTC-OUTB 时、速度越快、负数的该寄存器值就越小。 例如、对于200RPM 的速度、该寄存器的反馈值为-100。 对于400RPM 速度、此寄存器的反馈值为-200。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的问题、是的、您的假设是正确的、绝对值表示绝对速度、符号表示方向。

    谢谢。此致、

    Sachin S.