This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z-Q1:由于 NPOR 位而导致的 nFAULT 指示

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1430554/mct8316z-q1-nfault-indication-due-to-npor-bit

器件型号:MCT8316Z-Q1
主题中讨论的其他器件:MCT8316Z

工具与软件:

您好!

我使用的 MCT8316在定制电路板上具有 SPI 接口

上电后、nFAULT 会被拉至低电平。

读取内部寄存器时、NPOR 位指示为故障(IC_NPOR 中的位3 Status_Register = 0。 所有其他故障位均为0)

即使在长时间(1秒)或短时间(30微秒)切换 nSLEEP 信号后、此错误仍然存在。 根据数据表、这应该会清除故障。

输入电压为24V、AVDD 电压为3.3V、降压电压为3.3V。

根据数据表、有两种可能的上电序列、一种带有 VM、另一种带有 nSLEEP。

VM 从数据表中恢复、nFAULT 将恢复:

VM 从设计来看、nFAULT 保持低电平:

来自数据表的 nSLEEP:

设计中的 nSLEEP:

nSLEEP 上30微秒的短脉冲不会复位故障:

通过 SPI 清除故障会复位故障、并且驱动器工作正常。

但为什么首先报告故障信号呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    请允许我花些时间来浏览您提供的信息。 我将在明天之前向您提供最新情况。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    1. 上电期间 DRVOFF 的状态是什么? 如果 DRVOFF 在上电期间保持高电平、器件可能会报告故障。
    2. 您能否检查 CONTROL_REGISTER_3的内容以查看是否有任何位为1b? 这是为了检查与 MCT8316Z 的通信是否正常工作。
    3. 您能为我提供您的原理图吗?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    DRVOFF 为高电平、实际上是什么导致了 nFAULT 触发

    BR、

    Pavel