This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:热计算

Guru**** 2409930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1431096/drv8873-thermal-calculation

器件型号:DRV8873

工具与软件:

嗨、团队:

客户应用的均方根电流为6A、热计算时、PD = IRMS*IRMS*(Rdson 高侧+ Rdson 低侧)=6*150m Ω=5.4W

TJ = TA+(PD + RJA)= 25C++(5.4W*27.8C/W)= 175.12C

我想知道这个计算结果是否正确。 如果是、则温度过高。 您可以帮助一下热计算吗? 谢谢!

Rayna