This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316-Q1:IC_FAULT Status_Register 寄存器中器件故障位的含义是什么?

Guru**** 2409930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1427690/drv8316-q1-what-is-the-meaning-of-device-fault-bit-in-ic_status_register-register

器件型号:DRV8316-Q1

工具与软件:

您好、

我有一个关于 IC_DSP Status_Register 寄存器的问题:

场景:

我没有连接电机、运行一段时间后、nFAULT IO 被拉至低电平、IC_FAULT Status_Register 寄存器的值读取为0x01、这意味着仅设置了器件故障位。


问题  
1.什么是设备故障位的定义,我没有在数据表中找到它?
2.器件故障位是否表示总体故障、但其他子故障并未置位?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owens:  

    感谢您的提问!  

    当发生此故障时、您可以帮助澄清器件的状态吗? 发生此故障时、器件是否在未连接负载时仍在换向?

    当器件上记录了任何故障时、IC_UART Status_Register 器件故障位会是一个包罗万象的标志。 您是否可以再次读回  IC_ASIC Status_Register、Status_Register_ 1和 Status_Register_ 2的状态寄存器、以确保未发送其他故障/警告?  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

      1. 我在负载和霍尔断开的情况下测试了它。

      2. 我添加了3个状态寄存器查找、我可以看到、仅 Status_Register 设置了 IC_FET 器件故障位、没有设置任何其他变量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owens:

    感谢您提供的数据。   

    当通过复位脉冲/故障清除位复位器件时、此故障是否消失? 如果无法清除、则可能表示更广泛的器件故障、该故障可能在器件上注册、但不属于故障状态类别、例如 DRVOFF 导致的故障。 这也可能是读取寄存器时的问题、我们能否确认正在读取正确的地址? 通过实验、您可以触发欠压故障以观察是否正在正确读取寄存器

    此故障是在运行期间的任何特定点触发、还是随机触发? 您是否还可以尝试使用实际的 BLDC 电机进行测试以观察器件行为?  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能扩展一下 DRVOFF 触发故障的场景吗? 谢谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owens:  

    是-根据我的理解、DRVOFF 功能本质上是一种锁存故障、其中功率级被强制进入高阻态、这种独特状态(切换到和来自)可能会导致器件注册没有关联状态寄存器的无害故障。

    请告诉我您是否能够跟进我之前回复的请求。

    此致、  

    -约书亚