This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DPW-Q1EVM:DRV8300DPW-Q1EVM:降低霍尔传感器噪声

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1430474/drv8300dpw-q1evm-drv8300dpw-q1evm-hall-sensor-noise-reduction

器件型号:DRV8300DPW-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M

工具与软件:

您好!

 1. 我们已使用 TI LaunchPad 板(LAUNCHXL-F28069M)进行 基于模型的开发、并测试了我们具有闭环配置的电机。 我们使用 MATLAB 模型实现6步换向。

 电机正常旋转、控制周期为500us。 当我们降低控制周期时、我们可以观察到控制受到霍尔传感器噪声的影响。 我们看到状态正在跳跃。 您能告诉我是否有任何我们遗漏的东西吗?

还连接了  电机运行时产生的霍尔波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

      我们使用1k 而不是10k、其余所有内容都是相同的。 我们还对不同的电机进行了测试。 但结果仍然相同。 您是否仍然认为我们应该更改电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Advait、  

    感谢您的澄清。  我认为将电阻器更换回10K 电阻器以观察滤波变化会很有益处。  

    您是否已观察到在滤波电路之前、输入端子上是否也出现这种噪声?

    此致、

    -约书亚