This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:并联输出

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8244-Q1, DRV8243-Q1, DRV8143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1431903/drv8243-q1-paralleling-outputs

器件型号:DRV8243-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8143-Q1、DRV8244-Q1

工具与软件:

各位、

我的客户计划仅使用一个半桥将 DRV8243-Q1用作高侧开关。

它们现在就会出现达到最大值的问题 12A 的电流、并想知道它们是否可以并联输出。

这基本上是在 DRV8143-Q1中完成的、但他们必须略微改变 PCB、因为引脚排列并不完全相同。

除了并联两个半桥之外、DRV8143-Q1内部进行了哪些更改?

我是否可以在外部执行此操作并继续使用 DRV8243-Q1?

BR

Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    感谢您的提问。

    遗憾的是、DRV8243-Q1不支持并行模式。 这个主题在开发过程中得到了很好的讨论。

    我们有 DRV8143-Q1并且需要提出这个半桥器件、尽管我知道需要更换 PCB。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morita-San、

    我懂了。

    由于更改为 DRV8143-Q1将需要对 PCB 进行一些细微更改、另一种选择是使用能够提供更高电流值的 DRV8244-Q1。

    也许这可以帮助...

    我会检查

    谢谢

    Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    谢谢。 是的、DRV8244-Q1有望提供帮助。

    此致

    森田信也