This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:TINA 仿真器中的反激式仿真

Guru**** 2407570 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1426649/drv2700-flyback-simulation-in-tina-simulator

器件型号:DRV2700

工具与软件:

通读这篇文章的评论: DRV2700反激式仿真器-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

注释表明在反激式配置中似乎无法仿真 DRV2700? 我是不是误会了? 我基本上复制了 DRV2700EVM-HV500电路、并不断出现收敛错误。 我正在尝试为压电负载创建214V 的 HV 设定值。  

附录是我的原理图。 谢谢你。  

Nicholase2e.ti.com/.../drv2700_5F00_flyback.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    让我来看看这是否可行。 请预计下周早些时候发布更新。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何相关更新?

    谢谢!  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    尽管该仿真适用于正常的 DRV2700配置、但反激配置中的仿真未反映我在 EVM 中测量的值。 最终答案是、此仿真不支持反激式配置。  

    也许您可以使用 DRV2700EVM-HV500 -反激式高电压评估模块进行测试?  www.ti.com/.../DRV2700EVM-HV500

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我拥有 DRV2700EVM-HV500、并确定该器件适合我的应用。 我需要使用仿真器来帮助我测试不同的零件应力场景、从而协助 FMEA 和零件选择。  

    TI 的任何人可以帮助我计算反激式配置中的电压和电流应力吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    很棒! 我们可以在 E2E 上帮助解决该问题。 我们可以使用此票证、也可以创建一个单独的票证。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特