This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:SPI 时序

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423100/drv8899-q1-spi-timing

器件型号:DRV8899-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户目前正在 EVM 上进行一些 SPI 时序测量、他们在最新的数据表中未看到任何 SPI 时序图作为参考。

您能否提供 SPI 时序图?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    请使用下图作为参考。 与表中的名称相比、某些标签可能包含一个额外的字母"S"。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    他们需要确认一项用于我使用 DRV8899-Q1EVM 进行的 SPI 时序测量。

    根据数据表、tdis (nSCS)预期标称测量值为10ns。 (没有最小值或最大值)

    他们已尝试按照为该测量提供的 SPI 时序图进行多次测量、但无法获得任何接近标称值10ns 的值。

    底部的波形是他们可以捕获的最接近的波形、但仍为11.8us、而不是任何接近10ns 的波形。

    您能否告知我是否有捕捉此波形的特定方法?

    此致、

    Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    根据数据表、tdis (nSCS)预期标称测量值为10ns。 (无最小值或最大值)

    客户如何测量 SDO 变为高阻抗? 请描述此过程。 客户为什么要测量这个时间? 他们是否在同一总线上有另一个 SPI 器件并看到问题?  

    您能否告诉我是否有捕捉此波形的特定方法?

    我们的测试基于内部工作模式或 SPI、而未经外部测试。 我不确定是否可以在外部测量此参数、因为我们需要区分 Hi-Z 的推挽输出和悬空输出。 谢谢。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    谢谢你。 他们理解您的意见。 他们对 SPI 时序还有其他问题。 请你帮助他们。

    这些器件进行 t (HI_nSCS)测量并使 nSCS 高电平时间为840us。

    根据数据表、最大最短时间为2us。

    如果他们正确理解、840us 不应成为问题、因为规格显示最短高电平时间为最大2us、但您能否确认这是否可接受。

    此致、

    Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    根据数据表、最短时间为2us。

    不幸的是、这是一个拼写错误。 最小高电平时间为2us。 此规格没有最大限制。 客户应用程序应该使用840us、没有问题。 谢谢你。

    此致、Murugavel