This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:关于离线诊断的问题

Guru**** 2407580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1432669/drv8705-q1-questions-about-the-offline-diagnostic

器件型号:DRV8705-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有关于 DRV8705S 离线诊断的一些问题

1.注意到是电流源作为诊断的上拉/下拉电阻,是固定值还是三极管? 所谓的固定电流= 3mA、而它不应该与 PVDD/2相关? 当没有故障时、我们如何确认不同 PVDD 外部采样的 SHX 和 SHY 电压?

2.如果 PU_SHY 上拉容量可能会受到外部负载电压的影响?

谢谢

此致!

Frank