This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:SO 引脚

Guru**** 2407580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1432437/drv8718-q1-so-pin

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

测试 DRV8718-Q1时、客户会发现 DRV8718-Q1的 SO 引脚持续输出频率为20ms 的波形。

因此、当电机停止工作(此时没有电流流过采样电阻)时、MCU 的 AD 引脚仍会捕获电压波动并报告大约1A 的电流值。

在 SO 引脚中出现此波形的可能原因是什么? 您能帮我回顾一下并提供一些建议吗?

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 电流检测放大器和输入引脚的输出是 SN/SP。 需要 与外部 FET、电流检测电阻等相关的输入电路。

    它们是否具有电机电流波形并同时采集? 我不知道问题是什么。 我们需要有电流检测输入和输出信息。  

    为了进行调试、移除这里的所有电容器并放置0 Ω 可能会有所帮助

    增益设置和 VREF/2或 VREF/8是什么?

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morita:

    客户还测试了 SN/SP、SN1和 SP1之间没有波动、因为当测试 SO 输出波时、SH2和 SH1都被上拉(无 PWM、只持续上拉)、所以没有电流流经分流器 R617。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    客户看到 SO 引脚上的噪声~80mV。 其增益看起来更接近20V/V

    一种可能是 SP/SN 的噪声是否为80/20=4mV 的噪声。 ->很难确认,因为4mV 是小噪音。 但可能会发生。

    另一种可能是 AREF 的噪声~大于100mV。 ->可以很容易地检查。

    对引脚进行干扰~80mV 噪声。 看起来只有 SO1在外部具有 RC 滤波器。 它们是否在 SO2上进行测量? 如果是 SO2、解决方法是添加 R/C 滤波器。

    此致

    信也