This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:关于电机电流和温度的问题

Guru**** 2408900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1432676/drv8316-question-about-motor-current-and-temperature

器件型号:DRV8316

工具与软件:

大家好、TI 团队:

您是否具备根据电机电流计算电机电温的相关经验?  

。我可以监测一段时间内的电机电流并测试电机外壳温度、然后更改负载并监控另一组电流和温度 Δ T 结束时、我可以获得电流与温度之间的关系表、以便使用此表通过其当前值估算电机温度。 这种方法是否实用?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 感谢您的提问!  

    我相信以这种方式计算温度将很困难、因为在进行外部测量时、温度随电流的升高会发生变化并且取决于时间。  

    您是否考虑过向电机添加热电偶来帮助进行此测量? 根据您的应用要求、如果可行、我认为这是最好的选择。  

    此致、

    -约书亚