This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:原理图审阅

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1424057/lmg3422r030-schematic-review

器件型号:LMG3422R030

工具与软件:

尊敬的 Expert:  

我的客户正在微型逆变器中的半桥拓扑中使用 LMG3422。 但发现一些问题

  • 压摆率仅为50V/ns、无法获取150V/ns
  • 首次启动时出现过流和故障假错误

您能帮助检查原理图并提出更多评论吗?  

e2e.ti.com/.../Inverter.pdf

BR

Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    要调节导通压摆率、必须更改 Rdrv 电阻器值。 在原理图中、该电阻器值设置为100k Ω。 100k Ω 值与50V/ns 的导通压摆率相关。 有关 Rdrv 电阻值和导通压摆率之间的关系、请参阅数据表图5-4。 在数据表的引脚说明表中、它还指出"连接引脚到源极引脚以启用150V/ns "(0欧姆电阻器)。

    对于启动期间的过流和故障错误、请提供示波器屏幕截图、其中包括这两个引脚信号、PWM 信号和 VDS 电压测量结果、因此我们可以进一步研究这一点。 需要注意的一点是、在启动期间、器件将显示 FAULT 信号、直到 Vdd 引脚电压超过 UVLO 阈值。

    此致!
    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户尝试0欧姆可能会获得更大的压摆率、但在没有干净波的情况下、启动时具有 OSC 波

    50V/ns

    放大50V/ns

     70V/ns



    是否有优化的方法?

    BR

    Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    以更快的压摆率进行开关时、开关节点上的振铃会增加。 为了更大限度地减少较高压摆率下开关节点上的振铃、必须更大限度地减小 PCB 布局中的电源环路电感。 为此、我们建议将接地回路层直接布线在 GaN 器件下方、并将高频去耦电容器尽可能靠近 GaN 器件放置。 我在下面添加了一个图像来帮助说明。 还可以通过降低压摆率来减少振铃。

    此致!

    Kyle Wolf