This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:DRV8870反向电流保护和 IVM 值

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870, DRV8231A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1430660/drv8870-drv8870-reverse-current-protection-and-ivm-value

器件型号:DRV8870
主题中讨论的其他器件: DRV8231A

工具与软件:

你(们)好

我对 DRV8870有两个问题。

1. H 桥是否需要反向电流保护? 或者它默认需要反向电流、以便 VM 需要处理反向电流?

2.为什么这里的 IVM 仅是 mA 刻度? 因为它看起来与输出电流路径相同。

我认为它的电流水平也应该是一个量表。 它也是下面方框图的其他定义。

  

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在几天后向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinya

    请问您何时可以解决此问题?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否检查电机驱动器是否符合以下规格?

    e2e.ti.com/.../lr4_2D00_2600_2D00_0a.pdf

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    1. H 桥是否需要反向电流保护? 或者它默认需要反向电流、以便 VM 需要处理反向电流?

    不需要、我们的电机驱动器可以处理来自电机反电动势的反向电流。  但是、反向电压可能会损坏我们的器件。  所选的大容量电容应足够大、以使电压保持在器件规格范围内。   

    2. 为什么这里的 IVM 仅是 mA 标度? 因为它看起来与输出电流路径相同。[/报价]

    I_VM 规格适用于未连接电机时 VM 上消耗的电流、基本上是与电机不相关的损耗。  主要包括工作模式电流损耗。  这一点很重要、向客户展示、在未主动驱动电机时、他们应使用睡眠模式

    驱动电机时、I_OCP 会将电流限制在给定的安培量、电流消耗将取决于负载。  

    [报价用户 id="546627" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1430660/drv8870-drv8870-reverse-current-protection-and-ivm-value/5487045 #5487045"]

    您能否检查电机驱动器是否符合以下规格?

    lr4-2600-0a.pdf

    [报价]

    这是一个12V、100mA RMS/2A 峰值电流电机。 是的、对于 DRV8870来说、这不是问题。  不过、我们的新款器件 DRV8231 更适合电压和电流电平、其价格也会优于 DRV8870、并且 DRV8231A 具有集成电流检测功能、可进一步减小 PCB 尺寸并降低 BOM 成本。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的出色和详细的回应!

    在您的第一个注释中、客户端需要添加大容量电容 IN OUT 引脚。

    如果客户应用是12V 2.2A。 您是否有任何建议的大容量电容值和 ESR 限制?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    我们实际上有了这个有关大容量电容: 确定直流电机驱动应用中的大容量电容器尺寸的新应用手册

    客户可以浏览详细的计算、但根据不科学的"每瓦电机功率的电容值为1到4μF "、12V * 2.2A = 26.4W、因此是26uF 到104uF。  因为我可以从33uF 或47uF 开始。   

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的大力支持!

    再检查一次。 OUT/OUT2引脚电压。 MOS 导通时是否与 VM 电压电平相关?

    或者它与电机规格有关?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、是的、它将是 VM 电压电平。  您选择的 VM 电压应处于电机的规格范围内。  我们有些器件具有电流调节功能、但没有电压调节功能。   

    此致!

    Jacob