This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:关于故障响应表(8.3.6.9)

Guru**** 2400935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1433484/drv8350-regarding-fault-response-table-8-3-6-9

器件型号:DRV8350

工具与软件:

尊敬的 TI:

我对 数据表中的故障响应表(8.3.6.9)有疑问(我使用的是"DRV8350RH")

通过查看下面随附的捕获图像、我了解到栅极驱动器故障(GDF)的基本设置为0b、当发生栅极驱动器故障(GDF)时、它将显示负故障(低电平)、栅极驱动器进入高阻态。 要清除该状态、必须消除故障条件、并且必须发送使能复位脉冲(tRST)。

1.当栅极驱动器处于高阻态时、是否意味着它未在运行?

2.消除故障原因后、只需将故障管脚保持在高电平而不发送使能复位脉冲(tRST)、是否可以解决问题?

3.我想知道是否必须发送使能复位脉冲(tRST)才能清除此状态。 如果是这样的话、应该用高电平→低电平脉冲发送 tRST 信号的频率是多少、低电平信号应该保持多长时间、应该发送多少次以确保安全?