This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:寻找同事

Guru**** 2412110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300, DRV8300U, BOOSTXL-DRV8323RH, BOOSTXL-3PHGANINV, DRV8316REVM, DRV8329AEVM, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1428060/drv8300-looking-for-to-find-coworkers

器件型号:DRV8300
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

工具与软件:

我正在寻找对 BLDC 控制新方法感兴趣的人、就像我在这篇已发表的文章中所说的那样

www.researchgate.net/.../376457774_A_new_method_at_the_180-control_5-SVPWM_of_BLDC_part_2 +此门户 Researchgate.net 上的许多其他工具

请通过地址 zbyno.brudny@centrum.cz 回答我

此致

ZB.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZB、

    此论坛旨在解答有关 TI BLDC 电机驱动器产品的技术问题。  我看到您在帖子中提到了 DRV8300。  对于我们的产品系列中的器件本身或其他器件、是否有团队可以帮助您解决的具体问题?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我的帖子不仅提及了 DRV8300U 的用法、而且未来还可将此驱动程序用于这种新算法。 针对我全新的 BLDC 控制算法、我需要与谁合作呢?

    此致

    兹比诺布鲁尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zbyno

    我会把它转给专门从事算法开发的 C2000团队。   

    此论坛旨在为驾驶员提供帮助。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在电机控制 SDK 中查看 C2000器件的实验。 当前 MCSDK 中提供了通用电机控制实验室、该实验室可以支持用于 BLDC/PMSM 驱动器的一组硬件套件和控制算法。 这些套件包括 LAUNCHXL-F280025CLAUNCHXL-F280039C、 LAUNCHXL-F2800137 和一些 DRV 逆变器板 BOOSTXL-DRV8323RS、BOOSTXL-DRV8323RH  、DRV8353Rx-EVM、BOOSTXL-3PHGANINV、DRV8316REVM 或  用于低压电机的 DRV8329AEVM。  控制算法包括采用 FAST 的无传感器 InstaSPIN-FOC、采用 eSMO 的无传感器 FOC、采用增量编码器的含传感器 FOC、采用霍尔传感器的含传感器 FOC。  您可以参考器件外设(ePWM、ADC、eQEP 或 eCAP)配置、通过其他 C2000器件和 DRV 板(包括 DRV8300 EVM)进行电机控制。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹下的示例实验项目:C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor 200241_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280013x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢罗艳明

    但我的概念稍微不同一点、我测量两相电流、它们承载着整个电机电流的一半、因此我想计算实际角度。 请参阅: https://www.researchgate.net/publication/376457774_A_new_method_at_the_180-control_5-SVPWM_of_BLDC_part_2

    此致

    Zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 如果示例实验中的正弦 FOC 或梯形控制等参考算法无法满足您的要求、则必须自行设计算法、或尝试寻找任何第三方才能获得该算法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白了。 谢谢你。

    真遗憾... 我认为这对您的开发人员来说会很有趣。

    此致

    Zbyno