This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:最大连续电流

Guru**** 2401015 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1433885/mct8316a-maximum-continuous-current

器件型号:MCT8316A
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

工具与软件:

您好!

我们对 MCT8316A/MFC8316的应用感兴趣、但我们不确定芯片可以处理的最大连续电流。 数据表显示8A 峰值、我看到跳变电流可设置为16A 或24A。 我们有一个具有以下规格的 BLDC 鼓风机:

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sammy:

    感谢您提出这个问题、那么 MCT8316/MCF8316A 可以处理8A 峰值电流。 这意味着、只要正弦电流峰值不超过8A、器件就会正常工作。 跳变电流设置用于在电流中持续很长时间的瞬态尖峰期间关闭驱动器、从而可能损坏器件。

    谢谢。此致、

    Sachin S.