This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245-Q1

Guru**** 2401845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1432473/drv8245-q1-drv8245-q1

器件型号:DRV8245-Q1

工具与软件:

Dears、

客户在项目中使用 DRV8245。
使用模式:
1、PH/EN 模式、一个全桥输出
2、独立模式、独立控制两个半桥、分别输出两个 PWM 通道

要执行的功能:
控制器需要实时监视输出电流值和过载保护(控制器的额定电流为3A、切断电流约为3.1A)

遇到的问题:
1. OCP 保护触发的电流过大,无法达到要求的功能。

2. IPROPI 电流采集
在 μ C/EN ①PH 下、可通过 IPROPI 实现环路电流采集

μ A ②Independent、当两个通道​​同时输出值时、IPROPI 是两个电流之和、无法区分一个通道是否过载(超过3.1A)、该如何解决?

非常感谢

Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    期待您的回复、客户一直在敦促我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    谁是客户、他们的应用是什么?  

    只是为了澄清、它们必须以某种方式防止电流超过3A。

    这种情况何时发生?如何发生?

    为了独立控制电桥、是否可以让一个负载执行低侧慢速衰减、另一个负载执行慢速衰减。 如果是这种情况、他们应该能够计算出每个电桥中的电流。

    对于 PH/ EN、它们可以将电流调节阈值设置为3A

    此致!

    Keerthi