This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245E-Q1:根据 IEC 60601获得驱动认证

Guru**** 2401785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1431043/drv3245e-q1-drive-certified-for-iec-60601

器件型号:DRV3245E-Q1

工具与软件:

您好!

我们公司开发用于支气管镜检查程序的机械手。 我们的法规顾问指导我们使用通过 IEC60601认证的电机驱动器。

TI 是否有通过认证的驱动器? 我看到您的产品有一种医疗应用、但我找不到任何参考资料来证明您的产品符合的不同标准。

谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahar

    我正在与团队核实这一点、明天会给您回复。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahar

    我们的器件符合 ISO26262功能安全标准、但我们对这些器件没有医疗认证。

    我们不熟悉 IEC60601、您能将一些细节告诉我们、或者将您的需求与 ISO26262标准进行比较吗?

    此致、

    -亚当