This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:DRV8662

Guru**** 2401845 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662, DRV2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1424356/drv8662-drv8662

器件型号:DRV8662
主题中讨论的其他器件: DRV2901DRV2911

工具与软件:

DRV8662是否可用于添加外部 tr 等以增加电流消耗和驱动频率、是否有可用的电路图?
我想在电流1A、频率40kHz 下驱动大约20nF 的压电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chi Jong  

    DRV8662是不可能的、因为它的40kHz 频率权重高于其带宽。 您需要的负载两端的电压是多少? 我们的 DRV2901或 DRV2911是可行的 解决方案。  

    此致!

    海龙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chi Jong  

    请告诉我、您是否对20nF 压电负载有其他要求、我可以寻找解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    压电体的电容为28nF、我想以100V 至120V (±60V)的电压驱动它。 我之前说的频率是40KHz、但我希望它的频率高达70KHz、这个频率很高、所以我需要提供超过1A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chi Jong  

    DRV8662无法满足您的需求。 您能告诉我、您的应用需要在高频下提供如此高的电压和电流吗? 如果您不想公开披露详细信息、您也可以向您发送电子邮件。   根据您提供的信息、我建议使用 DRV2911或 DRV2901以及外部 LC 滤波器来实现您的目标。  

    谢谢

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chi Jong  

    我要关闭票。 如果您需要以下支持、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你对我很有帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题