This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:保持未连接时的电流检测引脚

Guru**** 2401015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1433396/drv8706-q1-current-sense-pin-if-left-unconnected

器件型号:DRV8706-Q1

工具与软件:

您好!

对于驱动器 DRV8706SQRHBRQ1、如果我不使用电流检测引脚(SP SN 等)、这会以任何方式影响驱动器的正常运行吗?

此致、

Reshma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshma:

    感谢您的提问。

    DRV8706S-Q1中的 CSA 是一种独立于栅极驱动器块的模块。 对驱动器的正常运行没有影响。

    此致

    森田信也