This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:数据表中的 RθJA 是在哪些条件下给出的?

Guru**** 2400905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1433554/drv3946-q1-r-ja-in-datasheet-is-given-at-which-conditions

器件型号:DRV3946-Q1

工具与软件:

我想知道在哪些条件下 计算或测量提供的结至环境热阻值?  

谢谢你  

此致

Rachid