This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:偏置电压

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1430445/drv8353-bias-voltage

器件型号:DRV8353

工具与软件:

在 VSP=VSN=0V、VREF_DIV = 1b 的条件下、最小值和最大值的 VBIAS 值是多少?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    很遗憾、此数据不可用。 客户需要此最小最大值数据是否有原因?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请随时发布另一个 E2E。

    此致、

    Yara