This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462VEVM:DRV8462_Manufal VREF

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462VEVM, DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1431190/drv8462vevm-drv8462_manufal-vref

器件型号:DRV8462VEVM
主题中讨论的其他器件: DRV8462

工具与软件:

您好!

我们正在使用 DRV8462DDWR IC  

关于 VREF 连接、使用了使用两个 10K 电阻的分压器电路。(根据开发板和典型应用电路)  

1.驱动步进电机可以吗?

2.根据电动机容量,是否需要改变分压器电压?  

3.如何检查  DRV8462VEVM 开发板中 MANUAL_VREF 的功能。 需要对跳线进行哪些修改? (移除 J6并将其放置到 J7)  

如果需要在硬件或 GUI 设置中进行任何其他修改、请提供建议。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    感谢您通过此论坛联系我们。

    [报价用户 id="628923" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1431190/drv8462vevm-drv8462_manufal-vref "]

    关于 VREF 连接、使用了使用两个 10K 电阻的分压器电路。(根据开发板和典型应用电路)  

    1.可以驱动步进电机

    [报价]

    对于采用 DDW 封装的5A 满量程电流 IFS 或采用 DDV 封装的10A IFS、DRV8462支持内部 VREF = 3.3V (TRQ_DAC 设置为100%)。 它还通过 VREF 引脚支持外部 VREF 输入。 VREF 引脚上的电压决定了 TRQ_DAC 设置为100%时的 IFS 电流。 在 VREF 处使用两个基于10kΩ 电阻器的分压器时、VREF/2为 VCC 电压。 如果 VCC 为3.3V、这意味着电压为1.65V 或 IFS 电流设置为2.5A。这对于需要2.5A 电流驱动才能获得所需扭矩输出的步进电机而言也是可以的。

    Unknown 说:
    2. 是否需要根据电机容量来更改分压器电压?  [报价]

    需要将 IFS 与步进电机的额定电流相匹配、才能实现电机的额定扭矩输出。  

    Unknown 说:
    3. 如何  在 DRV8462VEVM 开发板中查看 MANUAL_VREF 的功能。 需要对跳线进行哪些修改? (移除 J6并将其放置到 J7) [/报价]

    必须移除正确的 J6跳线短接、并且必须填充 J7跳线短接。 请参见下文。 这会将 VREF 设置为1.65V 或 IFS = 2.5A、TRQ_DAC = 100%(默认值)。 修改此跳线之后、GUI 电流设置不会影响 VREF 电压。

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    条件1:

    我移除了 J6跳线并将其置于 J7中、之后打开 DRV84XX -EVM GUI 并选择了 SPI 接口。

    在 GUI 中、启用了"Motor Driver"、"Step Edge"、"Auto micro steping"、"RES_AUTO"设置。

     启用驱动器输出后、DRV8462VEVM 会从电源消耗更多电流。 (2.7A)电流。

    条件2:

    删除了 CTRL_13寄存器的 GUI 中的 J6和 J7跳线第一位 使 其为1。  (VREF_INT_EN =1)

     启用驱动器输出后、DRV8462VEVM 会从电源消耗更多电流。 (2.7A)电流。

    条件3:

    移除了 J6和 J7跳线、且  VREF_INT_EN = 0、这样就可以运行电机。

    请帮助我们解决该问题、在定制电路板中、我们尚未使用任何 DAC 来设置 REF 电压。

    请与您分享邮件 ID 将安排电话讨论上述问题。

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    [报价 userid="628923" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1431190/drv8462vevm-drv8462_manufal-vref/5497278 #549778"]

    条件1:

    我移除了 J6跳线并将其置于 J7中、之后打开 DRV84XX -EVM GUI 并选择了 SPI 接口。

    在 GUI 中、启用了"Motor Driver"、"Step Edge"、"Auto micro steping"、"RES_AUTO"设置。

     启用驱动器输出后、DRV8462VEVM 会从电源消耗更多电流。 (2.7A)电流。

    [报价]

    这是预期行为。 当您移除 J6并填充 J7时、VREF 将使用两个10kΩ 电阻器(3.3/2 = 1.65V)从3.3V 进行分压。对于 DRV8462 DDV 封装器件、这意味着电流设置为5A 满量程电流 IFS。 如果需要较低的电流、可以减小扭矩 DAC 设置中的百分比、也可以将 R49的值降低到所需的值。 我对 EVM 进行了相同尝试、它会按所述工作、这是预期行为。

    [报价 userid="628923" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1431190/drv8462vevm-drv8462_manufal-vref/5497278 #549778"]

    条件2:

    删除了 CTRL_13寄存器的 GUI 中的 J6和 J7跳线第一位 使 其为1。  (VREF_INT_EN =1)

     启用驱动器输出后、DRV8462VEVM 会从电源消耗更多电流。 (2.7A)电流。

    [报价]

    启用内部电压基准时、VREF 将为3.3V。这会将 IFS 电流设置为10A。如果您需要使用内部基准降低 IFS、则应更改转矩 DAC 设置。  

    [报价 userid="628923" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1431190/drv8462vevm-drv8462_manufal-vref/5497278 #549778"]

    条件3:

    移除了 J6和 J7跳线、且  VREF_INT_EN = 0、这样就可以运行电机。

    请帮助我们解决该问题、在定制电路板中、我们尚未使用任何 DAC 来设置 REF 电压。

    请与您分享邮件 ID 将安排电话讨论上述问题。

    [报价]

    这不是问题。 VREF 引脚具有残余电荷、因此它具有最后一个设置值。 该引脚为高阻抗输入引脚。 要获得真正的零点值、必须将 VREF (J6的引脚1)接地。 则电机不会运行。 不需要 DAC 来设置 VREF。 它可以通过两个与 J7设置类似的电阻器进行设置。 大多数设计人员使用此方法提供 VREF。

    我们在该论坛上提供优先支持。 让我们继续在此论坛中的讨论。 谢谢你。

    此致、Murugavel