This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962-Q1:3路 H 桥运行

Guru**** 2400955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8263-Q1, DRV8962-Q1, DRV8962, DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1433987/drv8962-q1-3x-h-bridge-operation

器件型号:DRV8962-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8962DRV8718-Q1、DRV8263-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

DRV8962-Q1能否与此配置搭配使用? 我们喜欢使用1个 DRV8962控制3个 BDC 电机。

它们不会通过时分操作同时运行任何电机。

(复制自 DRV8718-Q1 D/S)

EE:48V 座椅控制模块。

此致、
Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Kitamura San

    DRV8962-Q1也可以实现。 但是、我可能会为新客户建议使用 DRV8263-Q1 x 2件。 TI 可以为48V 系统提供更多的功能和更小的封装。  

    可以与内部沟通工具共享客户信息?

    此致

    森田信也