This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8410:Vtrip 温度可靠性

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435393/drv8410-vtrip-temperature-dependancy

器件型号:DRV8410

工具与软件:

DRV8410产品说明书规定、 在-40到150度的温度范围内、0.2V (典型值)、0.18V (最小值)和0.23V (最大值)。

我们是否有任何关于 Vtrip 温度相关性的数据、即 Vtrip 在较低温度下低于而在较高温度下高于 Vtrip 的数据、或者是否与之相反?

谢谢!

安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anders:

    Vtrip 值将随着温度升高而增加、随着温度降低而降低。 这是由于电阻(Rsense)增大导致 当器件升温时、Vtrip 上的电压会升高。  

    数据表中指定的值为180mV 至230mV、涵盖了-40至150度的整个温度范围。

    此致!

    David