This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:有关 DRVOFF/nFLT 引脚和 IC_STAT1[FAULT]位的问题

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1432486/drv8718-q1-question-about-drvoff-nflt-pin-and-ic_stat1-fault-bit

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

你好、专家

我们知道、 DRVOFF/nFLT 引脚是一个多功能引脚、默认情况下、该引脚用作全局驱动器禁用引脚。

此外、8718具有 IC_STAT1[FAULT] 位来 镜像 nFAULT 引脚。

那么、我的问题是、在默认配置(DRVOFF 功能)中、什么是  IC_STAT1[FAULT] 位功能? 此引脚是否显示 DRVOFF/nFLT 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加问题:

    如何理解故障位"映射 nFAULT 引脚"。

    如果 nFAULT 引脚为1、则故障位为0;

    如果 nFAULT 引脚为0、则故障位为1?

    我是对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    [quote userid="494975" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1432486/drv8718-q1-question-about-drvoff-nflt-pin-and-ic_stat1-fault-bit 这样我的问题是:在默认配置(DRVOFF 函数)中、什么是  IC_STAT1[FAULT] 位函数? 此引脚是否显示 DRVOFF/nFLT 状态?[/QUOT]

    如果在 IC 操作中检测到故障(例如 UV、OV 或 POR)、则会设置 FAULT 位。 它不会反映处于默认 DRVOFF 功能配置时引脚的状态。  

    [报价 userid="494975" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1432486/drv8718-q1-question-about-drvoff-nflt-pin-and-ic_stat1-fault-bit/5491727 #5491727"]

    如何理解故障位"映射 nFAULT 引脚"。

    如果 nFAULT 引脚为1、则故障位为0;

    如果 nFAULT 引脚为0、则故障位为1?

    我是对吗?

    [报价]

    是的、您回答正确。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、专家

    我还有一个关于这句话的问题:

    [报价 userid="4637" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1432486/drv8718-q1-question-about-drvoff-nflt-pin-and-ic_stat1-fault-bit/5494097 #5494097"]在默认 DRVOFF 函数配置中、该引脚不反映引脚的状态。[/QUOT]

    因此、如果 DRVOFF/nFLT 用于 DRVOFF 功能、 设计人员会将 DRVOFF 设为低电平 、从而 在无 UV、OV 或 POR 情况下 IC_STAT1[FAULT]将为1、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    [报价 userid="494975" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1432486/drv8718-q1-question-about-drvoff-nflt-pin-and-ic_stat1-fault-bit/5501752 #5501752"]因此、如果 DRVOFF/nFLT 用于 DRVOFF 函数。 设计人员使 DRVOFF 为低电平 、以便 在没有 UV 或 OV 或 POR 的情况下 IC_STAT1[FAULT]将为1、对吗?[/QUOT]

    如果未检测到故障、IC_STAT1故障位将为0b。 当检测到故障时、IC_STAT1中的 FAULT 位将为1b、以指示存在故障。

    该引脚的 DRVOFF 功能是用于启用和禁用输出桥的独立输入功能。 它不会影响 IC_STAT1故障位状态。

    此致、Murugavel