This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:UCC33420的 EMC 问题

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC33420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435175/ucc33420-emc-problems-with-ucc33420

器件型号:UCC33420

工具与软件:

你好!
我使用 UCC33420提供隔离式电流测量放大器。 我已经用细铜线暂时将其焊接到电路板上。 我将2n2和10µF 直接连接到了 IC。 在初步 EMC 测量中、我在大约7.5MHz 处受到大量干扰。 我认为这些问题是由于我的临时会议造成的。 但是、我无法理解为什么在7.5MHz 会受到干扰。 该器件可在75MHz! 器件是否在内部与 PLL 配合使用?
我可以假设器件安装正确时 EMC 结果正常吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Martin。

    -首先、7.5MHz 不应来自 UCC33420。 我建议检查 EMC 测试的本底噪声、同时测试隔离放大器本身以丢弃7.5MHz 的两个潜在噪声源。

    -其次,请分享 DUT 的原理图和布局。 当然、不建议使用临时组装、此直流/直流隔离式偏置电源切换到76MHz。 HF 谐波会在这些导线的寄生电感中产生谐振。 需要适当的布局和 EMI 滤波器来实现低 EMI。

    -最后,您能否分享规格(输入电压、输出电压、输出电压)和测试标准(CISPR32、CIPSR25、CE/RE )? 我会根据这些情况推荐 EMI 滤波器 BOM 和布局指南以及结果。 请向我发送您的电子邮件以共享该信息。 您可以向我发送私人消息。

    谢谢你