This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983-Q1:请求配置文件

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1428899/drv10983-q1-request-for-configuration-file

器件型号:DRV10983-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户根据以下三相风扇参数要求在 GUI 工具中使用配置文件、他们表示竞争对手工程师(例如、 MPS)支持配置文件。 您是否支持此文件? 另外、请告诉我如何使用 GUI 工具在 EEPROM 中写入此配置以及在 EEPROM 中写入了多少次。

e2e.ti.com/.../3_2D00_Phase-Fan-Parameters.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    感谢您问这个问题。 请给我提供几天的时间以便返回。

    据我了解、在给定电机参数的情况下、竞争对手是否直接共享配置文件?  此外、如果客户 可以分享有关电机应用的任何详细信息(使用电机的位置、例如风扇、泵等)、将会非常有帮助

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sachin:

    尽快需要这种支持。 请尽快跟进并参考下面的答案。

    根据我的理解、竞争对手在给定电机参数的情况下直接共享配置文件?

    是的、没错。

    此外、如果客户 可以分享有关电机应用的任何详细信息(例如风扇、泵等)、将会非常有帮助

    它们的应用是汽车座椅鼓风机电机。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../10983_5F00_seat_5F00_blower.cfg

    Jeffrey、您好!

    请查看随附的调优文件。 希望您能随身携带 DRV10983Q1 EVM。 请在加载文件后在 GUI 中修改以下电机的 BEMF 常数。

    您可以在此处通过发出速度命令来验证电机是否正在运行:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    正如我以前问过的、 请告诉我如何使用 GUI 工具在 EEPROM 中写入此配置以及在 EEPROM 中写入多少次。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、

    加载配置并更新电机参数后、可点击 eeWrite 按钮将配置加载到 EEPROM。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的热情响应。 让我和客户核对一下您的指南。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    客户在 GUI 工具中加载了配置文件、但存在类似以下附件的错误消息。 请告诉我如何解决此问题?

    e2e.ti.com/.../Error-message.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、

    共享的文件类型是。 CFG、您需要使用"File"->"Open configuration"加载、然后按照 EEPROM 写入过程操作。

    对于上一条消息中共享的说明、我们需要使用。 CSV 文件。

    我首先说明一点、不应在 EEPROM 编程期间驱动电机。  

    1. 按照开箱即用 快速入门指南中的说明、在 VCC 工作范围内为 DRV10983-Q1EVM 上电
    2. 连接 USB2ANY 并打开 DRV10xx GUI、没有错误
    3. 点击 Enable Configure 按钮、使其变为绿色、没有错误
    4. 根据需要设置参数
    5. 确保 EEPROM 密钥显示"C0DE"
    6. 单击 eeWrite
    7. 单击消息上的"重试"、确保它不会再次出现

    完成此步骤后、以下是我希望您尝试的一些操作:

    • 单击 Motor Configuration (电机配置)框中的 Save (保存)按钮以保存。 CSV 格式
      • 打开文件内容 、查看这些值是否与 EEPROM 设置的新编程值相匹配
    • 单击 eeRefresh 按钮
      • 查看 GUI 中更改的设置是否恢复为默认设置或保持不变(根据所需的设置和值)
    •  像以前一样重新启动、重新启动 GUI、然后 单击电机配置框中的保存按钮以保存。 CSV 格式
      • 打开 文件内容、 查看这些值是否与 EEPROM 设置的新编程值相匹配

    目标是了解该过程是否未正确保存 EEPROM、或者电源循环是否是问题所在。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    感谢您的详细反馈。 客户表示在 确保 EEPROM 密钥显示"C0DE"的步骤5中 EEPROM 密钥为0。 是这样吗? 如果没有、请告诉我详细的进度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    EEPROM 密钥为 C0DE ("C"零("0")"D""E")、应像这样位于十六进制0xC0DE 中

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    我是否应该将0xC0DE 放入 EEPROM Key 中并点击 eeWrite?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    我与客户一起检查了此问题、但我认为 cfg 文件未正确加载到 GUI 中。 所以他们要在新的 PC 上安装带有 LabVIEW 的 GUI 工具。 它是否与 LabVIEW 2024 Q3版本兼容? 如果没有、请共享兼容的 LabVIEW 版本文件。

    以防万一、请告诉我在 GUI 上手动设置的参数值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    支持的 LabVIEW 版本为2014。 请点击以下链接。

    https://www.ni.com/en-us/support/downloads/software-products/download.labview.html#306245

    谢谢、此致

    Venkatadri S.