This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:Tdead 问题

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435077/drv8718-q1-tdead-problem

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

客户测试了 GH1/GL1的 VGS 波形。 它们将 VGS_LVL 设置为1.4V。 实际波形与理论波形不匹配。

在下图中、Tdead_d 在 VGS_LVL 之后生效。 但在实际波形中、Tdead_d 在 VGS = 7V 时生效。

它们将 tdead_d 设置为2us、以便匹配时间范围。

为什么 VGS 在2us 内保持7V?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们的器件专家将会解答您的问题并与您联系。

    谢谢

    ,Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:

    谢谢。 请尽快回复、紧急情况。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的提问。

    数据表中的 VGSHx 波形不是 GH。 GH-SH 电压。 这是解释栅极驱动的常见方式、不仅限于 TI、也包括竞争对手。 供参考。

    SH 电压应在 tDEAD 后发生变化。 如果客户另外测量 SH 电压、则可以澄清该机制。

    顺便说一下、大多数客户仅使用握手。 我认为您的客户也只能使用握手。  

    此致

    森田信也