This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:VCP_UV 问题

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435432/drv8718-q1-vcp_uv-problem

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在器件运行时看到报告了 VCP_UV。

他们想知道在哪种情况下可以看到报告的 VCP_UV。

它们不会看到任何其他故障。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    他们还需要知道 tVCP_UV_DG 的值。 他们在数据表中找不到该数字。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这是数据表:

    而 VCP UV 的阈值:

    如果 VCP 降至阈值以下并且持续时间超过抗尖峰脉冲时间、则将标记 VCP UV。

    此致!

    Keerthi