工具与软件:
似乎有最奇怪的问题...
我通过 Microchip MCP2210 USB 转 SPI 接口芯片使用 DRV8912接口。 我以前曾将这款芯片与各种器件搭配使用、因此对我而言、这并不是一款新器件。
在尝试连接 DRV8912时、似乎遇到了以下问题:
我可以在没有 probem 的情况下读取芯片中的寄存器。
我可以顺利地写入-A 寄存器、然后顺利读回该寄存器。
如果我在芯片中写入另一个寄存器、我可以正确读取该寄存器、但除 IC_STAT 之外的所有寄存器都变为零。
读取或写入什么寄存器都没有关系。 所有其他寄存器都变为0。
有什么建议吗?